You are not from this country? China. Click here for our other locations.

ifm安全光栅保障König啤酒厂生产安全

食品行业
饮料 啤酒
包装行业
物流
应用报告
Master brewer during the quality check in the brewery's bottling plant

来源:Bitburger Braugruppe

托盘升降机的最佳保护

König啤酒厂 König啤酒厂位于杜伊斯堡,每小时可以灌装多达5.5万瓶啤酒,并将其分拣到合适的啤酒箱中。订单拣货和发货准备都在中转暂存区进行。在该过程链中,啤酒箱和托盘必须向上运输多个楼层。因此,尺寸合适且调度合理的托盘升降系统是内部物流最重要的组件。为了确保在这些垂直输送机的工作区域内对人员进行可靠保护,该啤酒厂采用ifm安全光栅对其安全设备进行了全新升级。

煤、钢铁和比尔森啤酒:鲁尔区的历史不仅仅包括采矿业和重工业。在欧洲许多人口密集的城镇中,啤酒酿造的传统也在同一时期建立。杜伊斯堡也不例外。Theodor König于1858年在这里创建了啤酒厂。直到今天,该啤酒厂仍在酿造König比尔森啤酒。历史早期他们可以通过手工劳动来满足市场需求,如今他们的大部分工作都借助机器来完成。

例如,在内部物流中:从灌装到分拣到各自的啤酒箱,啤酒箱运输到中间仓库、订单分拣和交货,许多流程都是自动运行的。

初步的试点项目表明安全光栅的管理非常简单。因此,在升降机保护的现代化改造方面,我们决定使用 ifm的产品。

Roland Schoppmann 负责灌装厂维护的高级电工

关于König啤酒厂

1858年,Theo König在杜伊斯堡-比克开设了自己的酿酒厂。直到今天,该啤酒厂仍在酿König比尔森啤酒。

初步的试点项目表明安全光栅的管理非常简单。因此,在升降机保护的现代化改造方面,我们决定使用 ifm的产品。

Roland Schoppmann 负责灌装厂维护的高级电工

关于König啤酒厂

1858年,Theo König在杜伊斯堡-比克开设了自己的酿酒厂。直到今天,该啤酒厂仍在酿König比尔森啤酒。

物流中枢——不间断运行的升降机

“啤酒箱通过托盘运输到各自的目的地。”负责灌装厂维护的高级电工Roland Schoppmann解释道。由于工厂结构在160多年的历史中不断调整和扩张,啤酒从装瓶到发货的各工作站分布在多个楼层。物流系统的中枢是5个托 盘升降机,每个升降机最多能上下输送40箱啤酒。这些升降机基本上从不停歇:“高峰时,我们每小时可以灌装5.5万瓶啤酒。”Schoppmann表示。不到1分钟,托盘就会装满啤酒,并准备运输到中转区。空啤酒箱的输送速度与之相同。此外,托盘还会运输到发货坡道上。“因此,我们无法承受升降机的长期停运。”该高级电工表示。

我们已经与ifm在自动化领域进行过合作。到目前为止,我们对ifm的产品以及双方以解决方案为导向的合作伙伴关系非常满意。

Roland Schoppmann 负责灌装厂维护的高级电工

安全光电保护装置降低事故风险

为了能在输送系统上开展维护工作或解决故障,升降机的前方区域需要允许进入。“另一方面,当升降机运行时,人员则应无法接近升降机本身。”Schoppmann强调道,“否则,潜在危险非常大。因此,升降机危险区域的所有进出点都安装了安全光电保护装置,以便任何人误入保护区域时升降机都能立即安全停止。”目前,该公司正在将这种保护措施升级到最新技术,并采用ifm的安全产品。

更准确地说,他们使用的是安全光栅,其允许物料在保护区域内畅行,一旦人员进入保护区域时,立即停止升降机的动作。该功能也被称为静默,目前已经集成在ifm产品中,可确保保护区域仅在进行托盘运输时静默一小段时间。托盘与人员的区分通过特别布置的光电传感器(即所谓的静默传感器)来实现。这些传感器系统已事先完成所有配置,可以根据待运输物料的需求,使用交叉光束或平行光束来监测危险区中的输送机区域。

必要时,可以使用交叉或平行布置的2个光电传感器来执行静默功能。采用平行布置时,允许不同位置和宽度的物体通过。采用交叉布置时,物体的位置和宽度将起决定性作用:仅在两者都正确时,才会同时中断光电保护装置运行并使光栅静默。

可靠防止擅自进入

ifm安全光栅可以构建这两种静默类型的传感器系统。然而,由于König啤酒厂仅使用升降机运输固定宽度的托盘,因此他们使用交叉静默配置的传感器系统。

该传感器系统可以通过预制的插头连接器直接连接到二次单元,并在此单元上进行闭环控制。这样的优势在于该系统可直接简单地集成至现有设施,无需花费额外的成本从静默传感器接线至中央控制柜。此外,二次单元和相应的传感器系统都集成了清晰可见的LED,非常便于光栅的对齐。根据版本不同,光栅装置可以监测高达910 mm、宽达12米的保护区域,可以满足现行区域监测安全标准的所有技术要求。

Safety light grids with green next to pallets with a fixed width in lifts

集成的静默功能可确保托盘在通过光栅时不会停止运行。

Safety light grids next to pallets with a fixed width in lifts

仅限托盘进入:安全光栅可防止人员在运行期间进入货物升降机。

合作伙伴关系

“我们已经与ifm在自动化领域进行过合作。到目前为止,我们对ifm的产品以及双方以解决方案为导向的合作伙伴关系非常满意。”Schoppmann表示,“因此,我们决定在安全相关应用中也使用ifm产品。并且,在ifm员工拜访我们公司期间,我们高度认可其专业性和丰富经验。

初步的试点项目表明安全光栅的管理非常简单。因此,在升降机保护的现代化改造方面,我们决定使用ifm的产品。这是我们尽可能可靠保护自动化工作区域中人员的又一成功举措。”

结论

凭借机器和设备安全方面的安全产品和技术专长,ifm成功帮助 König啤酒确保了其杜伊斯堡工厂重要内部物流中枢的安全,并为其员工带来福祉。

立即下载应用报告
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,并与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。