You are not from this country? China. Click here for our other locations.

水处理厂的反冲洗过程

水和废水
水处理
监测和维护
机器性能 产品质量
应用报告

保障纯净的饮用水

为了向约14600平方公里内的约8万名客户可靠供水,该公司的9个工厂直接利用墨累河(Murray River)的水来生产饮用水。

未处理的水在流经多个工作站并经过一系列处理后成为饮用水。过滤就是其中的一个环节。该步骤旨在滤除尚未通过絮凝、沉淀和沉积去除的微小悬浮颗粒。由于颗粒物的堆积,过滤器会逐渐堵塞,因此必须定期通过反冲洗来清除这些颗粒物。这是维持过滤器功能和水流畅通的唯一方法。“为此,将停止过滤过程,然后将已过滤的水以更高的流速反向引导回过滤器,以清除过滤器中的颗粒物。”Lower Murray Water电气维护团队负责人Mark Blows解释道。

为了确保反冲洗能独立完成,且没有脏水混入经处理的饮用水,阀门能够可靠开关非常重要。“此前,我们使用限位开关来确保这一点,限位开关让我们能追踪阀门是打开还是关闭的。”

当米尔杜拉的水处理厂安装了全新的反冲洗系统后,Lower Murray Water决定使用ifm的 MVQ101 阀门传感器来代替限位开关。

利用MVQ则可减少运动部件的数量,并实现数字化方式工作,从而显著降低因错误而导致工厂停机的风险。

Mark Blows Lower Murray Water电气维护团队负责人

关于Lower Murray Water

Lower Murray Water 是一家区域性水服务供应商,总部位于澳大利亚维多利亚州的米尔杜拉。该公司拥有大约180名员工,为当地居民家庭、企业和农业提供用水及废水处理服务。

利用MVQ则可减少运动部件的数量,并实现数字化方式工作,从而显著降低因错误而导致工厂停机的风险。

Mark Blows Lower Murray Water电气维护团队负责人

关于Lower Murray Water

Lower Murray Water 是一家区域性水服务供应商,总部位于澳大利亚维多利亚州的米尔杜拉。该公司拥有大约180名员工,为当地居民家庭、企业和农业提供用水及废水处理服务。

辨别阀门的状况

MVQ101智能阀门传感器是一种用于阀门执行器的位置传感器,可清晰指示阀门的状况。它不仅能通过 IO-Link 传输已达到末端位置的信息,还能连续记录阀门位置,使用户也可留意阀门的当前位置(报告为准确的度数值)以及打开和关闭时间。

例如,阀门移动缓慢表示阀门或管道有污物堆积。该传感器可检测妨碍阀瓣完全闭合的堵塞或附着残留物问题,并能精确检测小至0.1度的阀门开口,同时生成相应的消息。该信息可通过开关量输出、IO-Link以及设备上全方位清晰可见的状态LED提供。

“在输水系统中,即使存在传统限位开关无法可靠检测的极小阀门间隙,也足以影响饮用水与工业用水的可靠分离。”Mark Blows说道。“利用MVQ,我们可以在每次进行冲洗前确定阀门是否真正关闭且密封。其他诊断功能,如阀门的实际移动时间,则有助于我们根据实际需要来维护系统。这可避免无谓的停机并最大限度降低危及饮用水质量的风险。”

可靠用于澳大利亚的室外环境

另一大优势:MVQ维护需求低,且应用十分灵活。 “此前,阀门位置反馈由采用机械开关的传感器提供。许多运动部件都是可能导致工厂停机的潜在错误源。利用MVQ则可减少运动部件的数量,并实现数字化方式工作,从而显著降低因错误而导致工厂停机的风险。”

另外值得一提的是,Lower Murray Water在室外使用该智能阀门传感器,因此它会受到澳大利亚气候的广泛影响。“目前来看,尽管受到阳光直射,且温度范围可从低至零下2度到最高45度,但这些因素以及粉尘和雨水都对我们安装的MVQ影响很小。”

除了能提供相关信息且过程可靠性高外,MVQ安装快速的特点也让Lower Murray Water员工颇为赞赏:“在阀门上安装这个传感器真的非常简单,此外调试以及连接至控制器也同样简单,因为它采用IO-Link技术。”借助 IO-Link 数字通信技术,最多可将8个MVQ连接至1个 IO-Link 主站,后者可将捆绑数据转发至IT层级以及控制器。

当更换传感器时,主站连接有助于缩短更换时间,因为参数保存在主站上并可在更换设备后自动写入到新设备。对于Lower Murray Water而言,这意味着能够始终对反冲洗过程进行无缝且可靠的监测。

结论

在安装了MVQ101之后,Lower Murray Water能够始终掌握米尔杜拉水处理厂反冲洗系统的阀门状态。借助通过IO-Link进行的阀门位置、打开和关闭时间数字传输以及发生堵塞时现场的数字化可视警报,不仅可以确保饮用水质量,还使得该公司能及早识别维护需求并相应采取维护措施。

立即下载应用报告
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,并与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。

水和废水处理

水资源短缺:负责任的用水解决方案

随着全球人口不断增长,对水这种重要资源的需求和消耗也在日益增加。因此,对已使用的水进行处理以使其质量达到重复使用的标准变得越来越重要。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。