• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

ifm 在 2025 年 iF 设计奖上斩获两项大奖

2025/5/15

Kira Deutscher 和 Matthias Ritz 代表 ifm 领取了 iF 设计奖。

ifm 的 PQ Cube 压力传感器和 moneo Track & Trace 软件获得了 2025 年 iF 设计奖。此次获奖是该公司多年来在设计竞赛中取得的一系列成功中的最新成果。

自1954年起,德国汉诺威工业设计论坛(The International Forum Design)每年颁发iF设计奖。该国际竞赛起初仅限于产品设计,如今已涵盖九大领域,包括包装设计、品牌与传播设计、服务、系统与流程设计、建筑与室内建筑,以及用户体验(UX)、用户界面(UI)和概念设计。由131名国际评审组成的团队从66个国家提交的11000件作品中选出了最佳产品。ifm的PQ Cube压力传感器和moneo追踪溯源软件便是今年获奖的产品之二。

相关产品

直观便捷的产品追踪

ifm推出的moneo Track & Trace软件为产品追踪提供了一种解决方案,给评委会留下了深刻印象,尤其在数字媒体界面类别及用户界面领域表现出色。该方案基于所谓的“虚拟站点”,能够模拟真实的工业环境,包含简洁的拖放元素、清晰的可视化效果以及贴合用户需求的设计理念。

“moneo Track & Trace 软件无需任何编程知识,即可助力用户在短时间内轻松搭建追踪应用。此次获奖充分印证了该软件的卓越品质,这同样得益于我们持续考量从实地测试以及内外部用户验收测试中收集到的用户反馈,” ifm 产品经理 Jan Wagener 解释道。

紧凑设计的压力传感器

PQ Cube 压力传感器以紧凑设计尤为引人注目。其配备坚固的测量单元、两种工艺连接选项、IP65 认证,以及可供选择的 M12 或 M8 接头和一个 TFT 彩色显示屏。显示屏直观呈现过程值,将其与设定的开关点进行图形化对比展示。一份多语言安装指南可引导用户逐步完成初始设置。在新的配置文件设置下,菜单导航依然熟悉且易于操作。iF 设计奖并非 PQ Cube 拿下的首个奖项,去 ifm 已经凭借这款紧凑型压力传感器荣获红点设计奖。

团队合作成就佳绩

对于 ifm 而言,团队合作尤其彰显了其设计特色。ifm 的高级工业设计师兼可用性工程师 Martin Schmidt 表示:“尽管面临一些障碍和挑战,但我们并未因此止步,而是致力于开发出一款兼具可靠性、质量和易用性的 ifm 产品。”

凭借这两项大奖,ifm 还在国际 iF 设计排名中巩固了其地位,该排名列出了过去五年中最成功的公司和设计。ifm 是 “工业” 类别下的欧洲前十公司。

Author Image

尽管面临一些障碍和挑战,但我们并未因此止步,而是致力于开发出一款兼具可靠性、质量和易用性的 ifm 产品。

Martin Schmidt ifm 高级工业设计师兼可用性工程师