• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

汉诺威工业展,亮点抢“鲜”看

2019/3/27

亲临现场,给你不一样的体验! 4月1-5日,我们将于汉诺威展9号馆D36展台,为您展示易福门的智能系统、软件解决方案、经济创新及顶尖产品。邀您一同,与我们探讨通过 IO-Link传输数据、智造未来。

兼具灵活独特的竞争力 — 让自动化变得简单而智能!

现场直击,连接你我

此次我们还将以直播方式对易福门展位进行采访播报,即使无法亲临展台也可一览现场。

您可扫描下方二维码,于4月3日观看易福门展台新品发布与最新动态,揭开前沿技术的神秘面纱!

50周年,经典传承

50年,是一页页篇章的书写;
50年,是一个个节点的突破;
50年,是无数次辉煌的造就;
时光荏苒,易福门品牌创立至今已走过50个风风雨雨!

本届汉诺威展,我们也将以不同方式呈现50周年纪念活动。

前往展会途中,您也会在火车站等重要位置以及展馆入口发现易福门的“身影”。

此外,4位宣传者将在火车站发放4000个薄荷糖,让参展者一出站便可接触到易福门品牌。

新品发布抢“鲜”看

面对焊渣,时刻警惕着

集成数字化IO-Link功能的MQ2系列接近开关,兼具坚固金属外壳与保护涂层,它只检测铁磁性不锈钢,铝或是非铁磁性不锈钢均不会影响其检测结果,在焊接应用中可谓独当一面!

相较于传统接近开关拥有无可匹敌的优势:

  1. 及时提醒:归功于IO-Link,MQ2系列可以检测是否有焊渣溅到传感器上,并发出清洁提示
  2. 提升生产效率:通过“过近”功能传感器可以在生产前检测出不正确定位的零件
  3. 操作简便:现场可以通过IO-Link功能对传感器直接进行适合应用的示教调试
  4. 降低库存压力:常开常闭可选,无需采购不同型号产品
  5. 优化信号:通过IO-Link功能还可抑制现场抖动信号

三维空间,不在话下

可检测6自由度的JD系列倾角传感器:

集成了3D陀螺仪和3D加速度传感器的JD系列可同时测量6个自由度,意味着三维空间中目标的位置以及方向也可被探测到。

通过创新的滤波算法,JD系列拥有极快速的响应时间和优质的信号质量,可以在5毫秒内实时工作。内置的6轴惯性测量单元结合滤波算法能够精准测量倾斜值,即使是由振动、冲击或起动和制动行为而在移动应用中发生的干扰,也不会使测量值失真。

此外,JD系列可通过灵活的CANopen接口来设定参数或传输测量数据。同时还拥有IP 68、IP 69K高防护等级,轻松应对严苛使用环境。

小身材,大智慧

集流量、温度、压力检测功能于一体的新型SD系列压缩空气流量计:

全新1.44英寸彩色TFT显示屏现可同时显示更多的过程值,包括流量,温度以及压力。内部集成的压力传感器可测量最高16 bar压力,三键式按键利于对传感器进行简易参数设置,通过IO-Link功能可以无损地获取传感器的过程值以及累计流量。

更多精彩欢迎莅临现场或于4月3日观看直播视频,亲眼见证易福门如何让自动化变得简单而智能!

点击此处,获取汉诺威工业展门票。

2019 Hannover Messe德国汉诺威工业博览会
时间:4月1-5日
地点:德国汉诺威国际展览中心
易福门展位号:9号馆D36展台