You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业通信
  4. 使用PLC轻松通信并与LINERECORDER SMARTOBSERVER并行*

使用PLC轻松通信并与LINERECORDER SMARTOBSERVER并行*

8端口IO-Link master模块,嵌入LINERECORDER AGENT

  • 8个IO-Link端口V1.1,带COM1、COM2、COM3和SIO支持
  • 10个额外二进制输入24 V DC和2个可配置二进制输入/输出
  • 2个以太网端口10/100 Base-TX,带集成交换机
  • 轻薄外壳,适合控制柜安装
  • 0...70 °C的扩展温度范围

用于工厂网络的接口
凭借集成的LINERECORDER AGENT,本master通过以太网网络将所有连接的IO-Link设备与本地服务器直接连接。使用本连接,IT可以直接读取并处理设备数据、过程参数和诊断数据。通过客户特定控制台,易于使用的服务器软件LINERECORDER SMARTOBVSERVER*允许数据评估。
使用同一通信机制,可以直接耦合设备并交换生产相关数据。

从传感器到SAP
传感器数据可首次直接传输到管理软件 - 这是在工厂范围甚至全球范围。
在工业4.0的背景下,实时评估获取的数据可提升生产效率和节能。

*LINERECORDER SMARTOBSERVER是基于服务器的软件,用于数据存储、预测维护和质量监控。 

用于连接到现场总线的IO-Link master模块