You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业通信
  4. 有关IO-Link的最重要理念和优势的简短概述

有关IO-Link的最重要理念和优势的简短概述

IO-Link – 用于智能传感器的标准接口

  • IO-Link master适用于所有主要PLC和fieldbus
  • 通过LINERECORDER SENSOR (PC) 或web接口简单配置
  • 用于AS-i网格的IO-Link应用,带所有传感器的自动网络扫描
  • 范围广泛的易福门传感器带IO-Link:编码器、电容式接近开关、光电、温度、流量、压力和物位传感器

IO-Link = 通用过程数据接口
IO-Link masters是通用输入/输出模块。不同类型的装置可在同一端口运行:IO-Link传感器、IO-Link执行器和装置带开关信号。因此,一个IO-Link端口可以更换几个组件:模拟 (4...20 mA, 0...10 V)、二进制输入和输出卡。

IO-Link = 智能传感器接口
智能传感器集成了IO-Link。由此,数据可以与控制器双向交换,如诊断和维护消息,或用于远程参数设置的数据。

IO-Link = 易于 – 设置
获取传感器过程值的最简单方式与连接到模拟输入模块一样简单。连接传感器到IO-Link master – 完成。
更换非常简单。所有传感器参数存储到master,并传输到新装置。

使用IO-Link的10个好理由
      
       轻松快速的设置和维修:

  1. 安装之前的传感器离线参数设置。
  2. 当在AS-i/fieldbus网关上使用IO-Link应用时,自动在线监测传感器。
  3. 使用master的自动参数设置轻松更换传感器。包含传感器识别。

    高设备正常运行时间:
  4. 通过取消激活传感器上的操作键,避免操作期间的不正确处理。
  5. 轻松传输测量值而不出现转换损失;传感器显示屏上的值相当于设备显示屏上的值。
  6. 与传统模拟技术相比,数字为模拟值传输带来高抗干扰性。同时,这可使用未屏蔽电缆而无需特殊接地。
  7. 最高传感器级别的机器诊断,无需中断操作。

    更少接线节省安装成本:
  8. 仅使用一个3线制电缆即可传输几个模拟信号和开关点。这可减少端子数量,并节省电缆槽的空间。
  9. 可以通过IO-Link端口连接模拟或二进制传感器和执行器。这可替换不同的输入/输出模块。

    投资安全:
  10. IO-Link依照IEC 61131-9国际标准化,因此不会过时。所有领先自动化供应商的接受确保OEM和用户的投资安全。


IO-Link是工业4.0接口