• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 图像处理/识别
  3. 改进型RFID IO-Link天线

改进型RFID IO-Link天线

更快速的数据通信与SIO模式

搭载了IO-Link技术的第二代高频RFID天线,不仅性能显著提升,功能也得到扩展。IO-Link COM3通信标准保证了数据的快速传输,而集成额外开关量输出则进一步扩展了天线的应用范围:即使未连接IO-Link主站,也可在SIO模式下运行并充当常闭或常开触点。

适用于门禁系统

由于该天线还支持ISO15693和ISO14443标准,因此是门禁系统的理想选择,同时可用于工厂自动化中的开关控制。

机载数据分析功能

此外,第二代天线还配备了两个数据比较器,这两个比较器可独立或协同工作。因此,天线能够读取并且处理标签提供的过程值,例如可将标签值与预设目标值进行对比,通过IO-Link或开关量输出接口输出相应信号,而无需额外的控制器。

密码支持与标签类型检测

标签类型自动检测功能可确保在标签块大小不同的情况下数据的可靠读取。通过密码输入来限制标签读写权限这一可选功能,进一步完善了第二代高频RFID天线改进后的功能范围。