You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link
  3. FAQ

IO-Link 常见问题

关于 IO-Link 的更多信息

IODD 是什么?

IODD,即 IO-Link 设备描述 (IO-Link Device Description),是设备特性的电子说明:IODD 文件可提供用于集成到系统所需的信息,如识别、过程和诊断数据。

IODD 在哪里?

每个 IO-Link 产品的 IODD 均可在 ifm 网站上找到,位置在“Documents & downloads(文档与下载)→ IODD Downloads(IODD 下载)”。
在 IO-Link 社区网站上可以获得独立于制造商的 IODD 查找工具,地址为:io-link.com 或直接前往:ioddfinder.io-link.com

IODD 保存在哪里?

IODD 保存在 LR DEVICE 参数设定软件或另一用于 IO-Link 设备的软件;同时,如果 IO-Link 设备是从 ifm 购得,IODD 也会保存在 ifm 提供的端口配置工具中

“测量值”是什么?

测量值是从传感器发送到主系统的数据值。

IO-Link 会不会传输测量值?

如果传感器生成测量值或确定过程值,可将值以数字方式通过 IO-Link 传输到控制器。

IO-Link 测量值如何与 4 - 20 mA 信号进行区分?

不存在转换、缩放或传输是失真。
整个测量值传输均以数字方式进行消除了模拟信号容易出错的传输和转换。数字传输的测量值可直接显示在控制室中。
链接:https://www.ifm.cn/cn/zh/shared/technologies/io-link/vorteile/开始使用-io-link

IO-Link 如何检测断线?

IO-Link 主站会在一个通信周期中检查所有 IO-Link 设备。如果设备没有响应,则无论测量值为何,主站会立即检测出断线并发出信号。

IO-Link 怎样减少 I/O 的变化?

使用 IO-Link 时,用户会通过传感器/执行器设备的端口获得输入和输出数据。端口输入/输出的的典型区分不再适用。
在不使用 IO-Link 的标准模式中,适用 IO-Link 设备的每个端口仍可单独配置为输入和输出。

双向数据是什么?

以两个方向流动 - 传入和传出 IO-Link 主站 - 的数据。

A 端口和 B 端口之间有何区别?

A 端口具有集成的低电流设备供电;B 端口允许为输出提供第二个隔离供电。

IO-Link 主站是什么?

IO-Link 主站将一个或多个 IO-Link 设备连接至更高级现场总线系统中的网关。
点击此处选择 ifm 的 IO-Link 主站:ifm.cn/cn/zh/category/055/055_010

存储器插头承担着怎样的功能?

对于没有 IO-Link 的安装,存储器插头可用来将参数传输到替换单元。为达到这一目的,存储器插头会读取连接的 IO-Link 传感器的数据并加以保存。保存的参数可复制到出厂设定的同类传感器。
点击此处了解 IO-Link 存储器插头:E30398

在使用 IO-Link 主站前需要做些什么?

每个主站端口必须由用户根据应用的要求进行配置:主站端口模式(DI、DO、IO-Link)、过程数据宽度和数据长度。建议:启用装置标识,以便将来进行兼容更换。
通过在网络上扫描获取可用的 IO-Link 主站和相连设备,LR DEVICE 软件可令该任务更方便地完成。
点击此处了解 LR DEVICE:
QA0011
QA0012

IO-Link 主站如何知晓从 IO-Link 设备下载或上传参数的时机?

端口的自动上传和下载,一方面根据 IO-Link 设备的参数设定,另一方面根据主站端口的配置。IO-Link 设备的参数设定和主站的配置均使用例如 LR DEVICE 的工程工具进行。
点击此处了解 LR DEVICE:
QA0011
QA0012

来自传感器的过程数据如何集成到控制器中?

以下文档使用 ifm 压力和流量传感器的示例,描述了过程数据的集成。

在一个控制器中集成多个 IO-Link 传感器。