• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

易福门2019开年首秀——SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会

2019/3/4

SIAF作为华南区域较重要的工业自动化展会之一,覆盖面广、专业性强。易福门将其作为开年首秀,通过研讨会、圆桌洽谈及展品形式,向您传递创新产品及系统解决方案,期待与您零距离交流!

SIAF Guangzhou 2019 邀您莅临

2019 广州国际工业自动化技术及装备展览会

时间:3月10-12日

地址:中国进出口商品交易会展馆(广州)

易福门展位号:5.1馆E17展位

聚焦传感器企业的圆桌对话,将为您详解智能传感器在产业发展中的多方位解决方案。

智能产品研讨会:将由亚太区培训师为您娓娓道来,如何通过易福门产品提升工厂设备效率,提高产能。

亮点预览

此次广州自动化技术及装备展中,我们将围绕“感知设备的脉动”这一主题,在108㎡的展位中充分展现智能化流体设备、IO-Link Tank及一系列智能传感器等产品。通过IO-Link技术及LR软件,对设备状态进行实时监控和预见性维护,实现工厂生产时间的最大化。

通往工业4.0的桥梁IO-Link

通过IO-Link,传感器能提供更丰富的数据,而不只是开关信号和模拟量。释放的传感器数据将更易被采集,从而达成更高效率及节省成本,对您的现有自动化工厂优化升级。

IO-Link技术广泛应用于汽车、液压、食品饮料、机床、金属加工及风力发电等行业,作为通往智慧工厂的第一步,助力工厂在生产力和竞争力上占得先机。

LR SMARTOBSERVER 实现持续状态监控与分析

此次展出的智能流体设备结合了易福门的硬件与软件产品。智能传感器采集的过程值(流量、温度、压力等) 会通过 IO-Link、控制器或 VSE 设备传输至 LR SMARTOBSERVER 软件。 多样化的显示和评估图表,结合预定义的报警机制,确保对过程值进行持续监控和分析。 这些评估是对生产制造流程进行成本优化和资源利用高效化的基础。

RFID识别系统,令实时追踪成为可能

在生产、内部物流和输送中,自动识别已然成为一个标准。自动识别系统使需求驱动的货物或装配组件分发及实时追踪成为可能。 因此,制造和供应流程的控制能够实现完全自动化,并无缝记录。
在 RFID 识别系统中,工件或货物的载体会标记上 RFID 应答器,即 ID 标签。 通过天线,能够对这些 ID 标签进行读取和/或写入。 这些数据会即时传输至 RFID 评估单元,在这里得到处理。 评估单元会通过现场总线接口将数据传输至 PLC,这些接口包括 PROFIBUS DP、PROFINET、Ethernet IP、Ethernet TCP/IP 或 EtherCAT。RFID识别系统广泛应用于生产线上,实现控制物料的流向。

本次展会将为您展现RFID于栈板及货物信息识别,从而统计栈板上货物情况,并与数据库进行对比。

更多精彩展品,欢迎莅临现场参观,期待与您相遇并进行深度探讨!