易福门持可靠、御创新、蕴澎湃,拥抱2019
挥手辞别2018,匆忙地与2019见面,来不及告别却又不得不告别……
2018年对于易福门是探索、创新、不断实践的一年,也是收获满满的一年,国内业务实现了超过两位数百分比的增长,这些都源于品牌的价值、经验的积累、技术的创新、优质的服务以及团队的支持。
展会回顾
18年度,易福门参加了SIAF 广州自动化展、IAMD 北京自动化展、AHTE 汽车展、CMIT成都展、IAS 工业自动化展、CeMAT 物流展和 Bauma 工程机械展,覆盖华东、华中、华南、华北全国区域,涉及汽车、物流、移动机械与自动化行业,全面展示易福门通过传感器、网络和控制系统优化和建立可靠的工艺流程,提供整体应用解决方案。
更多易福门国内外展会信息点击此处查看!
实时状态监测解决方案
每台设备在运行过程中都会产生振动,这些振动会因不平衡、未对心或共振等因素快速超出可承受范围。振动幅度的增大会对设备状况造成负面影响,结果会导致出现意外故障并缩短使用寿命。
通过易福门振动监测系统、位置类和过程类系列产品,以可靠性对关键设备进行不间断的实时状态监测;以预见性诊断设备,实现早期损坏监测,避免严重的后续损坏;以优化性制定维护计划,提高设备使用寿命、降低维护成本并提供质量保证。

压缩机的实时监测与维护
智能产品斩获殊荣
DV可配置信号灯荣获“德国国家设计奖” 与“Red Dot设计大奖”
DV可配置信号灯通过五种颜色指示机器的不同状况。信号颜色可以通过用户友好的IO-Link PC软件设置。无需任何额外组件,灵活安装。内部多边形透镜发出360°环形清晰光束。着色耐冲击透镜盖可过滤环境光线并确保清晰显示。
MVQ101荣获德国设计奖“特别提名奖”
MVQ101 智能阀门传感器可精确探测阀门位置,并通过LED环形灯显示阀门状态。LED环形灯的颜色可以通过软件单独设置。使用金属物体并通过传感器顶部的感应区域,无需接触,即可示教阀门开关位置。LED环形灯提供各个角度可见的光反馈,让示教过程更简易可靠!
创新产品集锦预告
集合18-19年度易福门创新产品将于《Newsbook 2018/2019》中揭开神秘面纱,敬请期待后续上线!
更多检测传感器、AS-i总线及IO-Link功能创新产品后续将透过国内外展会、研讨会及网络平台媒介向您传递更多讯息,您也可以进入网页新品首发查看,总有一款能够满足您的需求!
软硬结合,展望未来
如今,已有近50年自动化行业经验的易福门品牌,不仅为客户提供元器件,更着眼于数据,通过IO-Link技术释放传感器的所有潜能,解决之前传感器与控制设备之间的断层问题,实现现场整体数字化。并由最基层的数据流开启工业4.0大数据的Y型之路,配合LR DEVICE、LR SMARTOBERVER等软件为客户设备的预见性维护、故障诊断和能源管理提供数字化传感器、分布式模块及系统解决方案。
今后,易福门会致力于将外部智能制造大环境压力和客户需求变成倒逼我们研发创新与管理改进的动力,在积极拓展产品系列的基础上,保证可靠质量,深耕应用领域,进而提升产品性能、优化系统方案、完善支持与服务,以助力客户应对工业4.0的大势所趋!
回首雄关漫道,展望长风破浪,2019年我们仍将锐意进取、“易”往无前!