• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 使用全新IO-Link数据分路器进行有效的数字化改造

使用全新IO-Link数据分路器进行有效的数字化改造

  • 即插即用,方便后续的集成而无需更改设施
  • 快速向更高层级的IoT/云系统提供传感器数据
  • 为维修和维护人员提供完美支持

采用IO-Link提高性能

  • 方便提取相关的IO-Link数据进行高效的诊断或过程监控

获取现场的最新状态
在旧设施中,传感器的模拟或数字输出信号大多直接发送至控制器的输入卡进行进一步处理。然而,如今的传感器也大多配备了IO-Link接口。这意味着它们发送的相关数据无法在常规系统中使用。

利用未来技术的优势
利用IO-Link数据分路器,现在可以在先前采用SIO模式运行的常规系统中实现独立于设备的监测。与控制器相关的输出信号仍在SIO模式下发送至控制器的输入。此外,过程值和其他传感器数据经测量后通过IO-Link发送至更高层级的系统(Smart Observer,云)。传感器参数设置可通过LR device软件和合适的IO-Link主站完成。