用于移动机械的安全编码器
用于移动机械的安全产品
无论是市政车辆、内部物流中的自动引导车,还是矿山或港口使用的重型自主移动机器人:只要这些车辆或上部结构在自动移动,就必须始终保证安全性。ifm的安全编码器可用于记录车轴、起重机臂或翻斗等移动元件的位置、角度和速度等数据。这些信息可用于可靠推导操纵、转向倾斜角度以及当前的起重高度。得益于“动态预设”功能,
可以通过RFID实现连续的位置同步。
该产品系列现已扩展,新增了带直连式空心轴法兰(无定子联轴器)以及带伺服法兰(用于安装外部联轴器或电缆牵引装置)的版本。
快速集成,也可串联
安全编码器中已集成了确保安全运行所需的传感器冗余。这一点及相应的安全运行持续自我监测功能已通过TÜV莱茵测试和认证。外壳后部新增了一个可显示安全运行状态的多色LED灯。传感器还集成在SISTEMA库中。这大大减少了实施及后续验收安全相关自动化所需的工作量。这种安全编码器还具有CAN输入和CAN输出。因此,几个编码器或其他兼容的传感器可以串联,使安全传感器的安装高效且简单。
与控制器无缝通信
结合ifm控制器还能显著减少Codesys中编程的工作量,因为默认可以保证编码器与控制器的无缝连接及两者之间的安全通信。