moneo IIoT Core 软件
从参数设置到状态监测
moneo IIoT Core 是moneo工业物联网平台的基础,囊括了该平台的所有重要功能。无论是作为云端解决方案还是在本地部署:moneo IIoT Core都能对IO-Link传感器以及越来越多的IO-Link主站进行简单的参数设置,而不受制造商限制。利用直观的拖放式界面,可以快速创建机器和工艺流程的自定义仪表板,清晰显示收集的数据。全面的数据分析则可以提供宝贵的见解,帮助提高效率、生产力和安全性。一旦偏离目标状态,软件就会立即发出通知,以便及时采取措施,避免效率损失或计划外停机。
从传感器层级到云端
moneo IIoT Core还可以将重要过程数据无缝传输至云端和第三方应用,将moneo中创建的工单自动转发至预定义的目标系统,并通过集成的SAP连接实时通知维护团队。另外,还可以直接在SAP系统中生成订单和文档,从而将车间数据端到端地集成到ERP系统中。
利用moneo Cloud进行远程维护
有了moneo remoteConnect,用户就可以从moneo Cloud可靠地远程访问PLC、服务器、传感器和其他网络设备,而不受供应商型号限制。得益于端到端加密和定向访问配置,数据始终处于受保护状态,用户可以从云端执行远程维护和深入的故障分析。这有助于高效地规划现场维护,并将维护需求降至最低,从而减轻专业人员的工作量并保持设备的高可用性。
通过插件扩展服务范围
利用moneo IIoT Insights等插件可以进一步扩展moneoIIoT平台提供的服务范围。