• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

IO-Link:数字传感器和执行器的通信标准

资产的数字化是未来主题吗?远非如此!IO-Link作为面向传感器和执行器的开放式数字通信技术,长期以来已得到广泛应用,日益成为替代模拟布线的标准技术。目前,全球已经安装了6000多万个节点,确保几乎所有行业都能对系统和工艺进行便捷的控制、调节和优化。此外,该技术的应用还呈现出快速上升趋势。

我们的大多数客户也已经采用了IO-Link技术。这不无缘由。他们认识到,任何其他解决方案都无法实现如此简单的传感器和执行器布线,还使单个传感器能够提供更多的额外信息。另外,IO-Link还支持与IT层级的无缝连接,因此能轻松进行数据的深入分析。

显然,无论您要实现哪些目标,IO-Link始终是理想之选。无论是要快速无误地建立传感器通信,还是要执行历史数据分析和可持续过程优化,或者要同时实现这两个目标。
切勿错失享受IO-Link优势的良机,像全球成千上万家已经采用该技术的公司一样,尽享它带来的众多优势。

为什么该技术的推广如此迅速?

降低复杂性

这一可扩展技术适用于简单的二进制开关设备乃至IO-Link智能传感器,可提供全面的过程透明性,并能快速集成至现有的控制架构。

降低成本

无需模拟PLC卡,相较于使用输入卡,单点可节省约50%的成本。对于ifm用户而言,这通常不会对传感器成本造成影响,因为我们的大多数传感器都已内置此项通信功能。

减少改动

在替代模拟通信时,只需对控制架构进行极小的改动。并且,每个设备均可使用标准3线制非屏蔽线缆进行连接。

提升产品质量

纯数字信号相比模拟量信号更加准确可靠。过程可重复性更高。来自传感器的预测信息还支持对仪器状态进行持续验证。

提高效率

过程仪器与控制器间的双向通信有利于缩短变更生产配方时的周期时间。

延长机器正常运行时间

IO-Link传感器可以将计划外停机时间降至最低,让机器更快恢复运行。利用自动设备更换功能,只需数秒即可将现有设备的参数下载至替代设备上。

IO-Link如何解锁
机器的潜能?

操作功能方面的优势

IO-Link为OEM带来的优势
研发 采购 生产
  • 模块化、标准化、分布化
  • 减少硬件规划与调试的工程时间/成本
  • 轻松为客户量身定制解决方案
  • 通用性与灵活性
  • 所需部件更少
  • 多源供应:全球IO-Link技术制造商超过600家
  • 标准化程度高
  • 减少机器制造的总成本和时间
  • 降低复杂性
质量 销售 物流
  • 提升产品质量
  • 实现预测性维护
  • 实现机器可用性最大化
  • 数字业务模式
  • 售后与服务
  • 支持IIoT设备
  • 竞争优势
  • 实现最后一米连接(诊断)
  • 所需部件更少
  • 缩短上市时间
  • 降低差旅成本/开支
IO-Link为最终用户带来的优势
IT部门 生产 维护
  • 网络安全功能确保安全通信和访问
  • 与其他系统和软件(边缘)的互操作性
  • IO-Link标准支持REST-API、MQTT和OPC UA通信
  • 延长机器正常运行时间
  • 确保过程质量
  • 无代码的用户界面
  • 通过状态监测和预测性维护制定维护计划
  • 快速更换传感器/执行器
智能工厂工程师 管理 质量
  • 真正的现场互操作
  • 机器可读数据
  • 智能改造解决方案
  • 已实施网络安全功能
  • 优化能耗/环境管理
  • 轻松访问数据/信息,了解机器/生产的OEE和健康状况
  • 通过提供的额外信息深入了解过程
  • 确保过程质量

IO-Link如何工作?

IO-Link主站模块采用工业标准3线电缆与传感器、执行器和其他设备进行连接,实现双向通信。主站向设备发送命令,设备则向主站发送数字过程数据。由于过程数据是纯数字数据,没有模数转换损失,因此更加准确而可靠。

大多数IO-Link设备也可以发送诊断数据,例如运行时间和错误代码,以协助预测性维护并优化过程控制。

IO-Link与其他
通信技术的对比

IO-Link集模拟量信号功能与以太网通信智能的所有优点于一身,而成本仅与二进制开关点相当。

  传感器通信
  二进制
开关
模拟 IO-Link 基于
以太网
数据量 1 位 16 位 32字节 更多字节
传感器诊断    
远程调整传感器参数    
自动传感器参数替换    
标准传感器连接线缆    
数字通信    
易于集成
成本

什么是ifm IO-Link生态系统?

传感器和设备

ifm提供广泛的传感器和其他IO-Link兼容设备选项,使用户能够为生产运营安装灵活的控制系统。

IO-Link主站和以太网模块

IO-Link主站提供的解决方案能够从IO-Link传感器和执行器获取智能传感器数据,在一台或多台设备与现场总线系统或更高层级IIoT平台之间建立可靠的连接。

可配置的IO-Link模块,支持通过IO-Link连接常规数字和模拟量传感器以及数字执行器。

边缘网关

ifm的边缘网关可以安全地远程连接IT底层设备,便捷地将数据传输至云平台,例如ifm moneo Cloud、Microsoft Azure IoT Hub或AWS IoT Core。

控制器

ifm的HMI控制器是一种可编程图形显示器,用于对工业机器进行控制、参数设置和操作。一个HMI控制器即可替代PLC、HMI和多个软件许可证。IO-Link现场设备可以直接连接,而无需进行费力的布线。

moneo IIoT平台

利用我们的moneo IIoT平台来监测机器、优化过程及制定维护计划,受益于传感器的直接连接、快速安装、不受PLC类型限制的运行以及开放式协议集成——一切都即插即用。

IO-Link入门套件

入门套件是实施快速概念验证IO-Link项目的理想选择。我们的套件包括启动测试所需的所有产品。