PROBAT / Bauermeister – 数字化咖啡研磨机
|
|
概要 PROBAT/Bauermeister依托IO-Link 技术对其咖啡研磨机进行现代化升级。成效显著:布线更少、安装更快捷、维护更便捷,且诊断功能增强。数字互联能力提高了效率、灵活性和过程可靠性,使这些系统为迎接工业 4.0的挑战做好了准备。 |
尽享自动化便捷体验的咖啡研磨机
IO-Link 技术让安装、诊断和维护工作变得更加智能
PROBAT SE 是全球咖啡烘培机和研磨机市场的领军企业,总部位于莱茵河畔的艾默里希。全球咖啡消费总量中,有三分之二是使用该公司的咖啡机生产的。
Bauermeister Zerkleinerungstechnik GmbH 是该公司旗下子公司,位于汉堡附近的诺德施泰特。过去135年来,他们始终致力于研发和生产用于食品粉碎(减小颗粒尺寸)的设备。凭借对技术创新和产品品质的高度专注,Bauermeister 确立了其在咖啡研磨机制造领域的领先地位,其产品以可靠性和精度而备受全球用户青睐。依托多年的丰富经验和持续的技术研发,Bauermeister 作为 PROBAT 集团旗下子公司已成为咖啡业界不可或缺的合作伙伴。其咖啡研磨机得益于母公司的创新实力,因此也冠以 PROBAT 之名。
自动化与工业4.0深度融合
尽管 Bauermeister 的咖啡研磨机长期以来已具备很高的自动化水平,但过去采用的是传统传感器技术。信号通过 PLC 模块单独传送,这使故障诊断和组件更换变得困难。
为达到工业4.0的要求,Bauermeister 寻求一种既便捷易用又能适应未来需求的解决方案。面临的挑战在于,如何对现有技术进行现代化升级改造,使其既能满足网络化工业生产日益增长的需求,又不影响设备的质量和可靠性。工业4.0不仅需要更高的效率,还要求提升数据集成度并简化维护工作,从而为用户提供极致无忧的使用体验。
ifm的IO-Link 技术
通过与自动化专家 ifm 的密切合作,Bauermeister开发了一种基于IO-Link技术的全新自动化方案。通过采用 IO-Link 主站模块和多种带 IO-Link 接口的传感器,使布线量得以大幅减少:无需很多独立的信号线,仅需一根总线电缆即可将所有传感器连接至控制器。
IO-Link 是一种独立于制造商、全球公认的通信标准,可实现传感器、执行器和控制器之间的无缝数字通信。作为传统二进制接口的进一步发展,IO-Link 不仅能够传输纯过程数据,还能传输丰富的诊断和参数信息,从而提供更高的透明度。同时,传感器和执行器可通过控制器进行集中配置。当设备更换时,存储的参数设置会自动传输至新设备,从而大大简化了调试工作。 系统采用全数字通信方式,显著提高了过程可靠性和测量精度。此外,IO-Link 技术能够无缝集成到现有系统中,从而增强了解决方案的灵活性和可扩展性。
“改用 IO-Link 后,我们可以将传感器直接连接至 IO-Link 模块,从而避免了接线和安装错误,”Bauermeister 电气工程团队负责人 Detlef Krüger 解释道:“得益于简单的插头连接,机械师现在也能更换单个模块,不再像以往那样必须有电工参与。” 这种便捷更换不仅显著降低了维护和运营成本,还增加了工厂的正常运行时间。
图1:数模转换器和用于连接传感器的IO-Link模块
图2:所有传感器的信号由 IO-Link 主站进行整合,并通过 PROFINET 传输至机器控制器。
图3:使用磨石的时代已一去不复返:两档式研磨机的不锈钢辊轮。
此外,IO-Link 还提供直至每个传感器的全面诊断功能,这有利于及早发现、隔离并迅速修复潜在问题,从而最大程度减少停机时间,持续提高生产效率。
这台三档式研磨机每小时可研磨约一吨滤泡咖啡粉。
安装更快捷、维护更简便、灵活性更高
改用 IO-Link 技术为 Bauermeister 带来了诸多益处。安装过程中的接线错误被彻底消除,安装时间缩短了 20% 至 25%。
得益于 IO-Link 技术,额外功能可以轻松地在硬件端进行集成,而无需更改现有布线。通常只需将传感器或执行器连接至IO-Link 模块上的空闲端口即可,后续实际调整可通过软件完成。
“我们也会考虑用户的特殊需求,”Detlef Krüger 强调:“例如,有些用户可能希望集成振动监测功能。那么,我们只需在咖啡研磨机的相关模块中配备振动监测功能即可。”这种以客户为中心的做法突显了 Bauermeister“始终关注用户需求、开发符合最高标准的创新解决方案”的公司理念。
IO-Link 技术的优势远不止于单纯的功能性。它还能实现精准的数据采集与分析,以便用户做出明智决策,持续提升生产效率。实时获取生产数据的能力,为优化设备调节以及灵活应对不断变化的需求提供了新的可能性。
平等的合作伙伴关系
该项目的现代化数字化的成功转型,很大程度上要归功于Bauermeister 与 ifm 之间紧密且互信的合作。
通过定期举办研讨会和培训课程,促进了彼此的深入交流,使双方均受益匪浅。例如,ifm 的开发人员能够将宝贵的实践反馈融入到产品的进一步开发中。这一合作伙伴关系有力地证明,企业间的紧密合作能够催生出满足现代工业需求的创新解决方案。
图4:在磨机下方,研磨好的咖啡粉被装入袋中。
图5:烘培好的咖啡豆。
“我们与 ifm 的合作可以说在各个方面都非常顺利,尤其是与销售团队的合作,”Detlef Krüger 总结道:“此外,与开发人员的对话也始终富有建设性,例如在探讨如何富有成效地集成新传感器时。我衷心推荐 ifm。”
这一积极评价彰显了基于相互信任、尊重及共同目标的合作伙伴关系的重要性:在此项目中,双方共同目标是开发能够塑造行业未来的新技术。
两档式研磨机的驱动侧