O2D视觉传感器技术
O2D详细说明
轮廓识别
轮廓检测是一种重要的2D图像处理工具,可检测边缘以及从前景到背景的过渡,并根据这些信息计算轮廓。其特点在于能够可靠抑制外部光干扰,因为外部光通常照射在整个物体上。尽管前景与背景间的相对差异不断变化,但轮廓检测的确定性不变。因此,可以通过匹配参考轮廓与当前物体来执行物体检验。
轮廓检测的方法:
- 通过调整照明,提取需要在背景中突出显示的物体
- 通过删除不必要的区域对轮廓进行优化
- 采用算法检测实时图像中的可能轮廓,并根据阈值(评分)将其归类为合格或不合格零件
轮廓检测的应用:
该方法主要用于图案和形状检测以及物体识别,常见应用包括冲压、铣削、车铣或装配等。在这些领域中,轮廓检测被用于质量保证。
BLOB分析
BLOB分析是一种重要的图形处理方法,用于选择和分析一组类似的相邻像素中的图像特点。
在这里,BLOB(“Binary Large Object”的缩写)是指二进制逻辑数据对象。可以将其简单地理解为具有相同逻辑状态的一组像素。相邻像素的选择通常通过设定灰度阈值来完成。然后,可以根据该分析得出有关各种特征的结论。其常见的一项功能是像素计数器。
BLOB分析的方法:
- 通过设定灰度阈值提取背景中的感兴趣的区域
- 通过不同属性优化搜索条件
- 计算所搜索的特征,例如像素数量(像素计数器)、区域重心、方向、形状(例如圆形、矩形)和直径
BLOB分析的应用
BLOB分析的应用非常广泛。例如,它可以用于完整性监测、存在性检测或螺纹检测以及对物体进行计数和分拣。
- 在夹子端部,必须检查是否所有三个锡球都存在(图示为绿色)。
由于锡球的轮廓各不相同,但所在的区域保持不变,因此使用BLOB分析。图示橙色的搜索区被定义为对所要检查的区域进行存在性监测。 - 为根据夹子的位置和方向追踪这些搜索区,定义了参考轮廓,即所谓的锚定轮廓(图示为粉色)。然后,使用BLOB分析的搜索区来“锚定”夹子的左半边轮廓。
- 如果夹子现在旋转20度,则锚定轮廓同样可见于旋转后的状态。然后,BLOB分析的橙色搜索区将自动追踪至正确的位置和方向。
ifm的O2D5系列使用分辨率达1.2 MP(1280 x 960像素)的CMOS图像处理器。
- 每个像素都包含一个光子,收集和放大来自摄像机镜头的光线。
- 每个像素上的微透镜可以最大限度地增大光子接触。
- 光子会积聚与其接收的光量成比例的电荷。
- 电荷被转换为模拟量电压信号。
- 该模拟量信号被发送至模数转换器。
- 图像处理器会评估每个数字量信号,并将其组合成图像。
CMOS图像处理器的制造更轻松、更快速且更低成本,因此在市面上应用最广泛。
为了最大限度提高每个像素的对比度,选择合适的照明非常重要。O2D系列配有集成的高强度LED光源,包括RGB-W(红、绿、蓝、白)和红外光源。
请注意,图像传感器并非色彩传感器!
然而,选择不同颜色的光源可能会对图像的对比度有显著影响。下图显示了蜡笔在日光以及使用O2D5传感器不同LED光源下的对比效果。
不同光源的对比
| 光源类型 | 请注意: |
|---|---|
| 日光 (参考) |
|
| 红光 |
|
| 绿光 |
|
| 蓝光 |
|
| 白光 |
|
| 红外光 |
|
偏振滤光片的影响
由于反射原因,难以在反光物体上捕获清晰的轮廓或区域。带RGB-W光源的O2D5传感器包含偏振滤光片,可以随时开或关以减少反射的影响。
- 不带偏振滤光片
- 带偏振滤光片