• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo IIoT平台
  2. Products
  3. moneo IIoT 设备
  4. moneo configure free

借助moneo configure free配置 IO-Link 传感器和主站

轻松高效开启您的工业变革之旅!moneo configure free助您迈出第一步。借助这款工具,您可以轻松配置工厂现有的 IO-Link 设备,且软件完全免费。

搭配我们的 moneo IIoT Core,进一步推进产线数字化转型。该软件套件不仅支持配置 IO-Link 设备,还能开启更多创新可能。

为什么选择moneo configure free?

即开即用,随时随地

无需安装(若PCAP可用)、无需登录或软件许可——非常适合 IT 政策要求严格且希望尽可能减少工作量的应用场景。

完整网络概览

自动扫描复杂的 IO-Link 网络,清晰呈现所有主站和设备的概览。

可视化交互界面

动态操作界面,同步展示过程值和设备参数。

批量操作

支持批量集中操作,可一次性为多个物联网和 IO-Link 设备安装固件更新或进行安全设置,从而节省大量时间。

探索 IO-Link 传感器的隐藏功能

若缺少专业参数配置工具,IO-Link 传感器的众多功能将难以启用。仅靠传感器本身的按键调试同样操作繁琐。

我们的软件让您能够毫不费力地充分使用传感器的所有功能。

用于参数设置的moneo configure free

看看迈出数字化的第一步是多么简单

通过moneo configure free,您可以轻松配置多种 IO-Link 传感器和主站,不受任何制造商限制。

这意味着您不仅可以配置 ifm 的 IO-Link 主站,还可以配置与其他制造商主站(第三方主站)相连的传感器。

moneo configure free 还可用于现有工厂和设施的参数设置。

configure free无需登录或软件许可,非常适合IT政策要求严格的应用场景。

您是否需要参数设置以外的更多功能?

一款软件,多种功能选择:
从参数设置到全面的状态监测!

若想使用 moneo 全部附加功能并实现更深层次的数字化运维,则可使用 moneo IIoT Core。它集成了我们 IIoT 平台的所有核心功能。例如,除了可通过 moneo configure 进行参数设置外,它还支持全面的设备状态监测、设备管理和数据分析。

直接集成:
只需将IO-Link参数添加到 GSDML 文件中即可

GSDML IO-Link 参数设置功能直接集成在 moneo configure free中。如果您使用 ifm ProfiNet 主站,此功能可让您更轻松地在 PLC 软件中设置 IO-Link 设备的参数。只需将 IO-Link 设备的所需参数添加到 GSDML 文件中,即可在 PLC 工具中显示这些参数,从而为您节省宝贵的参数设置时间。

立即获取 moneo configure free!

点击此处访问我们的下载专区