IO-Link在PLC和IIoT中的应用
如今,数字化转型早已不再是一个未来议题,已成为事关企业竞争力和效率的重要命题。无论是旧项目改造还是新建项目,均可通过Y形链路将机器网络与IT网络进行隔离,使信息可以通过各自通信方法进行传输。
Y形链路
PLC可通过多种现场总线系统接收数据,以控制和调节设备和系统,而IT层级则需要通过REST API、MQTT或OPC UA等通信方法获取其他不同的信息。
得益于IO-Link技术和机器可读数据,IIoT平台moneo等无节点解决方案,可显著节省安装时间和成本。由于OT网络和IT网络实现了物理隔离,因此不会相互影响。这同样有利于系统的网络安全设计。
Y形链路是一种在单个系统中包含两种独立数据路径的创新性通信概念:
- 路径1通过常规现场总线系统,处理PLC与机器控制系统之间的传统通信,聚焦于可用性和控制相关的信息。
- 路径2负责将数据并行、安全传输至数字化系统,例如用于数据存储、数据分析和数据可视化的系统。
其特点在于,完全无需改动现有PLC逻辑。同时,第二条数据路径为基于数据的服务奠定了安全基础,且不会对生产过程造成干扰。
这些优势让您的工厂能满足未来需求——快速、安全、无风险:
- 实时访问IIoT中的传感器和设备数据
(甚至在生产过程中) - 物理隔离网络
有助于明确区分OT和IT层级及相关责任 - 为实现数字化附加值(例如预测性维护、能源效率或OEE分析)奠定基础,而不增加PLC或总线系统的负担
这些优势让您的工厂能满足未来需求——快速、安全、无风险。