• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 系统概览
  3. IO-Link在工业物联网中的应用

IO-Link在IIoT中的应用

工业生产的发展日新月异,变得越来越互联、透明、高效。但传统机器怎样才能有效融入工业物联网(IIoT)这种智能网络呢?答案是借助开放式、标准化、易于集成的系统:IO-Link。

您的机器、您的数据、您的机遇

IO-Link将强大软件与现代通信协议相结合,为过程优化、能源效率和预测性维护开辟了全新可能,甚至对于现有系统也是如此。

开放式通信实现灵活解决方案

ifm的IO-Link主站远不止是通信接口,它们是真正的通信专家,支持IIoT标准中规定的各种现代化IIoT标准通信模式:

MQTT
为本地及云端应用提供快速顺畅的通信。
IO-Link主站可在设定的时间将选定数据发送至MQTT服务器(MQTT broker)。

OPC UA
用于将包含语义信息的数据进行结构化、跨平台分享。
IO-Link主站提供OPC UA服务器,使OPC UA客户端可以随时访问所有数据和信息。

REST API
用于轻松连接网页应用和客户特定解决方案。
通过HTTP请求和put/get指令访问IO-Link主站。

这允许您将生产数据直接传输至仪表板、ERP系统、维护平台或分析解决方案,无论您在云端或是本地解决方案中采用的是我们的IIoT平台moneo还是第三方软件。

所有IO-Link设备都以标准化的数据模型提供数据和信息,例如过程信息、参数和诊断数据。通过使用IODD(IO设备描述),下游系统可以自动或手动解读数据。IO-Link标准或IODD使得传感器数据可以被机器读取,并实现传感器、主站与软件间的真正互操作。

应用示例:IIoT如何与IO-Link协同工作

无论是在汽车行业、机械工程,还是食品生产领域,IO-Link都支持基于数据的实时决策。

保护环境和资源

能源监测和能源管理:通过收集和分析传感器数据,例如电能、水、压缩空气、泄漏、天然气、油、蒸汽、电机电流或温度等,精准实施节能措施和可持续运营。

防错和质量控制

来自传感器的实时数据有助于即时检测过程偏差,避免造成浪费或停机。另外,数据分析还有助于提升产品质量和KPI。

避免停机(状态监测、预测性维护)

提前发现磨损、过度振动或异常情况,可减轻维护工作量并提高设备可用性,从而省时省钱,并缓解压力。

透明生产

随时随地通过仪表板或AI持续采集实时数据,实现可追溯性和OEE评估

应用示例的数据源自何处?

IO-Link是将机器和系统集成至数字化概念的标准。它从传感器和执行器提取数据和信息,使这些数据和信息变得可用。因此,IO-Link是构建网络-物理系统(如智能工厂等)的重要基石。系统的集成工作简单、快速且不受制造商限制。IO-Link是一项高效的现代数字化技术。

您还能从IO-Link提供的以下标准功能中获益:

  • 即插即用式设备更换(数据备份与恢复)
  • 参数、识别和诊断数据
  • 符合IEC61131-9的全球标准

借助moneo即插即用

IIoT平台moneo是开启IIoT之旅的理想解决方案。它可自动检测相连的IO-Link设备,直观地显示数据并进行结构化分析。得益于即插即用功能,moneo可以在短短数分钟之内投入使用,而无需任何IT专业知识或漫长的集成工作。

moneo不仅可以显示实时数据,还能映射状态监测、警报、趋势分析和能耗信息。这种速度和简易性具有决定性优势,尤其是在改造项目中。

moneo remoteConnect支持直接访问PLC、服务器、传感器和其他网络设备,且不受特定制造商限制。得益于IO-Link技术,甚至可以直达传感器/执行器层级进行详细的远程故障诊断。

IIoT设备

针对其他网络安全和可扩展性需求,ifm还提供多种IIoT和边缘设备。
这些设备同样提供无节点解决方案,以便轻松集成。此外,还有更多通信方案,供您的数字化项目选用。

哪种IO-Link主站适合您的应用?