• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Haberler
  3. Endüstriyel basınç sensörü PL

Endüstriyel uygulamalar için düz kafa basınç sensörleri

Kısıtlı alanlar ve viskoz ortamlar için doğru seçim

Yapıştırıcılar, tutkal veya sızdırmazlık malzemeleri gibi viskoz ortamların tam ve yüksek basınç altında borulardan iletildiği her yerde, kompakt G1/2 basınç transmitteri PL15 ideal seçimdir.

Etkileşimli modelimizde PL15'in özelliklerini keşfedin.

Müşterilerimiz ne diyor?

Düz kafa tasarım ve esnek sızdırmazlık konsepti
PL15'in düz kafa tasarımı, maddenin yapışması için ölü alan bırakmıyor. Hiçbir boya veya durulama kalıntısı boyalarımızın kalitesini düşüremez.”
Relius Farbenwerke GmbH şirketinde Bakım Müdürü
Sağlam, seramik ölçüm hücresi - Türünün en iyisi
Seramik ölçüm hücresi, aşırı zorlu ve aşındırıcı maddelere kalıcı olarak dayanıyor ve uzun süre kararlılık gösteriyor.
Seramik üretimi sektöründeki müşterimiz
Küçük ve kompakt gövde
PL15'in küçük boyutu sayesinde ölçüm noktalarının etrafındaki boş alanı azaltabiliyoruz. Bu da fabrikamızı daha kompakt hale getirirken aynı zamanda sensör montaj ve sökme işlemlerini de kolaylaştırıyor.”
Riko Slodowitz - ABEL GmbH şirketinde İkinci Ürün Müdürü
IO-Link, ayrıntılı proses bilgileri sağlar
“IO-Link, basıncın kontrol sistemine her zaman hassas ve kayıpsız olarak iletilmesini sağlıyor. Bizim için bir başka avantajı da, başka bir ölçüm noktasına ihtiyacı ortadan kaldıran ilave ek sıcaklık çıkışıdır.”
Maximilian Meurer - EnviroFALK GmbH şirketinde Ölçüm ve Kontrol Mühendisi.

Kullanım örnekleri

Tortu yok, çarpışma kaynaklı arıza yok

RELIUS Farbenwerke GmbH, Avrupa'nın lider boya ve vernik üreticisidir. Boyalar, büyük tanklarda depolanır ve bir “pig” ünitesi kullanılarak dağıtılır. Bunu başarmak için, “pig” ünitesi su ile fırlatma istasyonundan dolum tesisindeki alıcı istasyona itilir. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra, “pig” ünitesi durulama suyunu borudan dışarı doğru bastırarak, basınçlı hava ile, fırlatma istasyonuna geri itilir. “Pig” ünitesinin fırlatma ve alma istasyonlarındaki tam konumu, basınç sensörleri kullanılarak belirlenir. Sensör ve “pig” ünitesi arasında çok az boşluk olduğu için bunlar ara sıra temas halindedirler.

Seramik üretiminde PL15 basınç sensörü

Seramik üretiminde çoğu ürünün yüzeyindeki son işlem için sır kullanılır. Püskürtme işleminden kaynaklanan fazla sır bir su perdesi vasıtasıyla toplanır ve bir arıtma prosesine beslenir. Tesisin ileri yöndeki bölümlerinde kalan su, seramik katı maddelerinden bir filtre presi ile ayrılır. Tam ayırma, ancak tüm filtre bezleri tamamen işlevsel olduğunda sağlanabilir.
PL15 basınç sensörü, filtre bezlerinin durumu hakkında bilgi veren presin tutma basıncını belirler. Müşteri, su ve seramiğin verimli bir şekilde ayrılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayarak bakımı hassas bir şekilde planlayabilir.

Daha az kurulum alanı ve daha az ölçüm noktası gereksinimi

Üretici ABEL GmbH, madencilik sektöründe karşılaşılanlar gibi aşındırıcı ve agresif maddeler için uygun yüksek verimli diyaframlı pompalarda uzmanlaşmıştır. Sensörler, pompanın aşırı ısınmasını veya aşırı yüklenmesini önlemek üzere hidrolik sıvının ve pompalanan maddenin basıncını ve sıcaklığını sürekli olarak izlemek için kullanılır.

"Pompalarımızı, müşterilerimize maksimum güvenilirlik ve minimum yer ihtiyacı ile pompalar sunmak amacıyla geliştiriyoruz."

Hassasiyeti artırma, ölçüm noktalarını azaltma

EnviroFALK GmbH, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında çok farklı endüstriler için su arıtma sistemleri tasarlıyor ve üretiyor.
Şirket, PL15 basınç sensörünü çok aşamalı filtreleme sistemi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanıyor. Gelecekte bu sensör çeşitli tank uygulamalarındaki hidrostatik dolum seviyesi ölçümü için de kullanılacak. Bu da sistemdeki tip çeşitliliğinin yanı sıra depolama maliyetlerini de azaltacak.

Diğer tipik uygulamalar

  • Tutkal, yapıştırıcı, köpük ve diğer yüksek viskoziteli maddeleri kullanma ve dozlama
  • Kar tabancalarında kullanım: Düz kafa tasarım, yüksek basınç devresindeki suyun tahliye olmasını ve proses bağlantısında donmamasını sağlar
  • Parça temizleme sistemlerinde kullanım: PL15'in düz kafa tasarımı, basınç kanalının örn. talaşlar veya köpükler nedeniyle tıkanmasını önler
  • Katılar içeren maddelerde kullanım, örn. atık su arıtımında

Sistem bağlantısı

Sızdırmazlık konsepti

Sızdırmazlık konsepti, sensörün takılma şekline bağlıdır.

PL15 mounting
  1. Mevcut kaynak adaptörü ile uyarlama
    Bir O-ring ile birlikte PL sensörü, 60 bar'a kadar basınçlarda sızdırmazlık kenarında kullanılabilir. 60 bar’ın üzerindeki basınçlarda gövde ile proses bağlantısı arasındaki conta kullanılır.
  2. ifm E30509 kaynak adaptörünün kullanılması
    ifm kaynak adaptörünü kullanırken doğrudan sensör ucunda bir metal-metale sızdırmazlık kenarı oluşturulur. Bu, boya veya cila gibi akışkan maddelerin yüksek basınç altında ölçüm bağlantısının diş alanına girmesini, orada birikmesini veya proseste sonraki maddelere karışmasını ve bunları kirletmesini önler.
  3. Bir bloğa veya boruya kurulum yapma
    Standart bir ½ dişli deliğe monte ederken gövde ile proses bağlantısı arasındaki conta kullanılır.

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

IO-Link kayıpsız veri iletimi sağlar
IO-Link, dijital iletişim nedeniyle, dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin sinyal kalitesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.
Şeffaf prosesler
Basınç eğrisi sürekli olarak izlenir ve bir gözünüzün sürekli prosesinizde olmasını sağlar. Verici, aynı zamanda maddenin sıcaklığını da aktardığı için ikinci bir ölçüm noktasına gerek yoktur.
Kolay kurulum
Basınç sensörü, IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.

SSS