• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Uygulamalar
  3. Taşımacılık ve lojistik

Lojistik ve Taşımacılık için Otomasyon Sistemleri

Tek Bir Ünitede Standart Kontrol Cihazı ve Güvenlik Kontrol Cihazı
Cihaz, ölçeklenebilir giriş/çıkış atamalı iki bağımsız dahili kontrol cihazı sayesinde standart uygulamalarda ve güvenlik uygulamalarında kullanılabilir.

Daha Fazlasını Öğrenin

ioControl - Kolay Servis ve Bakım
Entegre ekran ve çalışma tuşları, cihazın ve parametrelerin üretimde veya sahada hızlı bir şekilde ayarlanmasını sağlar

Daha Fazlasını Öğrenin

ecomatDisplay
Verileri görüntüleme, veri algılama ve bağlı bir modem üzerinden iletişim için güçlü makine arayüzü

Daha Fazlasını Öğrenin

Engel Algılama için Kamera Sistemleri
Otomatik bir 3D algılama sistemi, olası engelleri zamanında tanır ve çarpışmaları önler

Daha Fazlasını Öğrenin

Uzaktan Makine Güncellemeleri
Makine operatörü ile üretici arasında yakın iletişimle, makine yazılımının kablosuz (OTA) olarak güncellenmesi veya çevrimiçi teşhisi

Daha Fazlasını Öğrenin

Vinç Kollarını Tam Konumlama
Mobil kullanıma yönelik enkoderler, vinç kolunun hassas bir şekilde konumlanmasını sağlar ve konum bilgisini PLC’ye gönderir.

Daha Fazlasını Öğrenin

Havada yüksek gerilim mevcut olsa bile: sensörlerimiz ve kontrol sistemlerimiz etkilenmez. Ayrıntılı EMU testlerinin gösterdiği gibi, karmaşık elektronik üniteler elektromanyetik parazite karşı korunmuştur. İletilen parazit güvenilir bir şekilde filtrelenir ve kontrol cihazlarını etkilemez. Bu, örn. dış mekanda taşıma ve lojistik uygulamaları gibi en olumsuz koşullar altında bile veri alışverişinin CAN arayüzleri aracılığıyla güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

Taşımacılık, lojistik araçlarınız ve makineleriniz için ifm'nin uygulamalarda uzun yıllara dayanan bilgi birikimine güvenebilirsiniz!

 

Müşteri Hikâyesi: Konteyner İstifleyici / Çarpışma Önleme

Devasa, tonlarca ağırlıkta ve karmaşık: Dünya genelindeki tüm konteyner limanlarında, konteynerleri istiflemek ve taşımak için konteyner istifleyiciler kullanılır. ifm, dar ve hızlı manevralar sırasında çarpışmayı önlemek için otomatik çarpışma önleme fonksiyonunu sunar: Arka monitörlerdeki bir 3D kamera, hareket yolundaki nesneleri algılar ve sürücüyü olası bir çarpışma durumuna karşı uyarır. 3D çarpışma uyarı sistemimizin risk durumlarını önlemeye etkin bir şekilde nasıl yardımcı olduğunu anlamak için uygulama raporumuzu okuyabilirsiniz.

Tüm hikâyeyi okuyun

 

Kurtarma Merdiveni

Havaalanı kurtarma merdivenleri nadiren kullanılır. Ancak gerekli olduklarında, havaalanı işletmecisi bunların güvenilir bir şekilde çalıştığından ve sezgisel olarak kullanılabildiğinden emin olmalıdır.

ecomatmobile sistem bileşenleri, iş makinelerindeki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu bileşenler mekanik, iklimsel etkilere ve elektriksel parazitlere kolayca dayanır. Ayrıca standartlaştırılan tasarımlar, çeşitli müşteri taleplerini çok kolay bir şekilde karşılar. Bu, uyumlu işletim konsepti ve CODESYS yazılımıyla programlama aracılığıyla sağlanır. Müşteriler için diğer bir avantaj: Standartlaştırılan bileşenler, depolama maliyetlerini azaltır.

 

Havaalanı Yer Çekici Aracı

Özel olarak iş makinelerinde kullanım için tasarlanan ifm bileşenleri, burun tekerleklerinin, uçak çekme aracı yönünde yolunu hassas ve güvenilir bir şekilde bulmasını sağlar. Yaklaşım sensörü, konum belirleyici içinde pozisyonları kesin olarak algılar. Sinyaller, dağıtılmış bir ecomatController tarafından değerlendirilir. Bu bileşen, aynı zamanda hidrolik fonksiyonlar için kullanılan oransal valfları kontrol eder ve izler. Bu sayede, hidrolik sistemin, gücünün maksimum hassasiyetle uygulanması ve ecomatDisplay ile önceden seçilen uçak tipine uyarlanması garanti edilir. Burun tekerleklerinin hasar görmesi engellenir.

 

Yolda-Rayda Giden İş Makinesi

Güvenilirlik ve güvenlik tesadüfi değildir. Bunlar kanıtlanmış bir teknolojinin sonuçlarıdır. Bu da, örneğin Kraftfahrt-Bundesamt'ın (Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi) e1 tipi onayı veya raylı taşıtlarda kullanıma yönelik sertifika gibi ilgili onaylar aracılığıyla sağlanır. Menü yönlendirmeli işletim, hızlı ve güvenli hat değiştirme olanağı sağlar. Kontrol bileşenleri, sürücünün raydan yola kolayca geçmesini sağlar.

 

AGV - Otomatik Yönlendirmeli Araç

Bir otomatik yönlendirmeli araç, terminal alanında görünmeyen yolların üzerinde hareket eder ve konteynerleri, tam olarak depolanacakları veya yüklenecekleri pozisyonlara yerleştirir. Yüksek yükleme ve boşaltma hızı, güvenilir bir teknoloji gerektirir. Araçlar, müşterinin talebine bağlı olarak farklı motorlar, şasiler, hidrolik ve elektronik sistemleriyle donatılır.

ecomatmobile ürün yelpazesinin sistem bileşenleri, çekiş sürücüsünü kontrol etmek ve mobil uygulamalara yönelik sayısız sensörü değerlendirmek için kullanılır. Sağlam bir ecomatDisplay tipi HMI, servis bilgilerini ve gerekirse arıza ve hata mesajlarını görüntüler.

ASTI: ifm'nin Güçlü 32-bit Kontrol Cihazları Otomatik Yönlendirmeli Araçları Güvenilir Şekilde Kontrol Eder