- 概述
- 信号灯和塔灯
LED信号灯和塔灯
ifm的信号灯和塔灯采用现代化长使用寿命RGB LED技术,可提供至少7种不同的颜色值。由于亮度和闪烁频率都是可调的,因此即使是单段式信号灯也可用来实施多种工作状态或状态消息。另外,5段塔灯和20段塔灯还可用于可视化复杂的设备状态以及过程序列或储罐液位。
信号灯和塔灯可以单独配置。这可以在某些型号上方便地通过IO-Link方便完成,或通过参数设置按钮来完成。全面的安装附件则可进一步扩大应用的范围,使得一种信号灯就能覆盖广泛的应用需求。
目录
得益于LED RGB技术,信号灯可以单独调整(常亮、低频闪烁、高频闪烁、不同颜色),从而减少信号灯的种类和库存。它们也可以设置为不同的工作模式,例如用于指示液位的模拟模式等。
ifm信号灯和塔灯的另一大优势是即使在周围环境明亮时也能在远距离保持高可见性。这是因为它们在显示元件外采用了深色的塑料盖。
除了单纯的光学信号灯和塔灯外,ifm还提供可以通过蜂鸣器发出声音信号的型号,进一步提高对状态的感知。例如,7种不同的音调序列可以实现可靠识别房间内多个系统中的信号系统。
设备随附了固定装置。此外,我们还提供带安装底座的版本,满足更高安装位置的需求。这种安装底座可以旋转90度,因此也可进行壁挂安装,无需额外附件。此外,我们还可提供用于杆式安装的附件。
IO-Link模式
当信号灯检测到IO-Link通信时,它会自动启动IO-Link模式。在IO-Link模式下,可以对信号灯进行配置,并通过IO-Link主站与信号灯之间的过程数据通信对其进行控制。
用户可以控制信号灯的颜色和闪烁频率及蜂鸣器声音、开关蜂鸣器以及读取信号灯顶部反馈按钮的状态。
SIO模式:开/关模式
在通过IO-Link进行参数设置期间,用户可以选择模式。若选择了“开/关模式”且IO-Link通信被中断,则信号灯将自动启动SIO模式。
在“开/关模式”下,用户可以为每个信号灯输入选择不同的照明。
可以为每个输入设置颜色、闪烁频率和发光强度。当输入变为高电平信号时,信号灯将按照配置工作。若两个输入同时有高电平信号,则LED-A输入的优先级将比LED-B或LED-C输入更高。
另外,还有一个单独的参数定义了连接器的IO-Link引脚4是用作输入来开启蜂鸣器,还是用作输出来指示反馈按钮的状态。
SIO模式:RGB模式
在通过IO-Link进行参数设置期间,用户可以选择模式。若选择了“RGB模式”且IO-Link通信被中断,则信号灯将自动启动SIO模式。
在“RGB模式”下,三个数字量输入的功能都是固定的。每个输入都被分配了三原色之一:红、绿、蓝。
若LED-A输入为高电平信号,则信号灯将为红色。若LED-B输入为高电平信号,则信号灯将为绿色。若LED-A和LED-B这两个输入均为高电平信号,则将使用红色和绿色的组合——黄色。
ifm提供了两种不同系列的塔灯:带IO-Link接口的版本和带IO-Link接口和数字量输入(用于控制各灯段)的版本。
利用IO-Link接口,可以快速、灵活地控制每个灯段。可以更改颜色、发光强度和闪烁频率。
某些版本还可以提供额外的数字量输入来控制LED灯段和蜂鸣器。这意味着塔灯也可用在不带IO-Link接口的常规系统中。
不使用IO-Link进行参数设置
得益于设置按钮,某些版本的塔灯也可通过简单的三个步骤进行设置,而无需使用IO-Link。
利用参数设置按钮,可以设置每个LED灯段的以下特性:
- 颜色(红、绿、橙、蓝、紫、绿松、白、黄、关)
- 频率(常亮、慢速/中速/快速低频闪烁、慢速/中速/快速高频闪烁)
- 亮度(100 %,75 %,50 %,25 %)
使用IO-Link进行参数设置
此外,信号灯和塔灯也可方便地通过IO-Link进行配置。因此,可以保存和加载参数集。根据型号不同,共有最多3种工作模式。
开/关模式
在开/关模式下,可以提前定义灯段的颜色,然后单独对其进行开关。此外,每个灯段都可以采用固定的颜色、闪烁频率和发光强度。
RGB模式
RGB模式允许信号灯使用其全面的功能。在该模式下,每个数据位都分配了三种基本色彩之一:红、绿、蓝,这样便可通过写入周期性数据为每个灯段混合所需的颜色。
模拟模式
模拟模式仅适用于5段塔灯,可以在预配置的显示类型中显示0...100%的数值。
凭借20个可单独控制的LED,该塔灯拥有非常出色的灵活性。该20-LED塔灯可完全通过IO-Link运行,并利用两种不同模式提供众多可能。然而,两种模式都可以使用用户预定义的库来覆盖。
开/关模式/信号灯模式
在信号灯模式下,最多可以定义5个灯段。灯段的尺寸、颜色和显示类型(例如常亮或闪烁)各不相同。灯段的尺寸可以由20个可单独控制的LED定义。例如,单个状态的重要性可以通过设置1个包括16个LED的大灯段和2个各包括2个LED的小灯段来指示。为了从视觉上区分灯段并实现更好的可见性,还可关闭每个灯段的最后一个LED,从而将其用作分隔段。
模拟模式/液位计模式
液位计模式可以以条形图的形式显示模拟量值。显示方向可以选择“从下到上”和“从上到下”。对于20个元件的每个元件,都可以定义颜色和显示类型(例如常亮或闪烁)。为了优化在所有环境条件下的感知,可以调整LED发光强度以及带蜂鸣器版本的音量。