- IO-Link
- 设备配置
使用moneo configure配置IO-Link设备
moneo configure是ifm提供的一款免费软件,用于设置IO-Link产品的参数。moneo configure是ifm不断成长的工业物联网软件平台moneo的组成部分,可安装在您的Windows电脑上,作为一个集中管理工具,使您能检测、设置、可视化和诊断所有IO-Link设备,无论这些设备来自哪家生产商。
moneo configure拥有直观的用户界面,可有效简化设备的配置,显著缩短设备调试时间。moneo blue可通过蓝牙在iOS或Android平台上实现IO-Link设备的无线连接。
配置IO-Link设备
- 定位所有联网的IO-Link设备
- 配置ifm IO-Link主站的IP地址
- 读写所有IO-Link传感器及设备的参数
- 在线/离线修改IO-Link传感器及设备的参数
- 支持使用IODD文件对第三方IO-Link传感器及设备进行配置
可视化
- 无需用户配置即可自动生成仪表板
- 快速查看IO-Link传感器及设备的实时数据
- 查看短期趋势历史
IODD管理
- 查看本地和在线IODD目录
- 安装更新
- 导入IODD文件
管理参数数据记录
仅需单一工具即可轻松完成IO-Link设备的设置和替换
适用于所有IO-Link设备的工具
使用集成IODD管理功能对独立于制造商的设备进行在线/离线设置
所有联网IO-Link设备概览
通过主站与设备扫描复杂的IO-Link网络
动态控制台
过程值与参数的并行可视化